こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
現在Rasbianではプリインストールされているため、こちらのページの手順は不要です。
皆さんこんにちは。
今回はRaspberry PiでMinecraftというゲームをやってみましょう。Minecraftは、レトロゲームのようなドット感溢れるブロックの世界の中で、建物やその他のものを自由に創造したり、 未開の土地や洞窟を探索したり、モンスターと戦ったり、植物を育てたり、新しいブロックを手に入れ配置したりするゲームです。創造力次第で小さな家から、ドット絵、地下基地、巨大な城まで何でも作ることができます。また複数ユーザが協力して巨大な建築物を作ったり、他プレイヤーと戦うことも出来ます。詳細はこちらのwikiをご覧ください。
もともとはPC用の有料ゲームでしたが、Raspberry Pi版の「Minecraft Pi Edition」は無料で入手することができます。
Minecraft - Pi Edition は https://s3.amazonaws.com/assets.minecraft.net/pi/minecraft-pi-0.1.1.tar.gz からダウンロードすることができます。minecraftというファイルを作成し、そこにダウンロードして展開することにしましょう。以下のコマンドでできるはずです。
% mkdir minecraft
% cd minecraft
% curl -o minecraft-pi-0.1.1.tar.gz https://s3.amazonaws.com/assets.minecraft.net/pi/minecraft-pi-0.1.1.tar.gz
% tar zxf minecraft-pi-0.1.1.tar.gz
もしコマンドでのセットアップに慣れていないのであれば、ホームページから直接ファイルをダウンロードして解凍してしまうのが簡単かもしれません。当然ですが、ネット環境がないと上記のコマンドは使えません。解凍したフォルダにディレクトリを変更し、minecraftを起動しましょう。
% cd mcpi
% ./minecraft-pi
すると以下の起動画面が表示されます。
これで普通にゲームを始めることができるのですが、このPi Edition特有の機能として、プログラミングの機能がついており、例えば普通のMinecraftでは時間のかかってしまうような大量のブロックの配置などが一瞬で行うことができます。なのでより創造的な遊び方ができるのではないでしょうか?
最後にプログラミングを使って作成している面白い動画をご紹介します。
http://mcpipy.wordpress.com/
以上です。
・Raspberry PiでMinecraft! プログラミング基礎編
・Raspberry PiでMinecraft! プログラミング応用編