嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

利用开源工具库让树莓派实现视频监控

Camkit是一个摄像头相关的工具箱,使用C语言写成,包含了从:图像采集–>色彩转换–>H264编码–>RTP打包–>网络发送的全套接口。这是一个开源项目,源码在这里:https://git.oschina.net/andyspider/Camkit 利用它我们可以用树莓派实现实时的视频监控。

编译

Camkit采用 cmake 构建系统,编译之前请确认已经安装了cmake。

遵循以下步骤完成编译和安装:

1
2
3
4
5
6
cd Camkit_source_dir
mkdir build
cd build
cmake ../ -Dkey=value
make
make install

其中 -Dkey=value 是可以配置的选项,支持的选项如下:

1. DEBUG=ON|OFF,是否打开调试选项
2. PLATFORM=FSL|RPI|OFF, 选择所使用的平台(Freescale, RaspberryPi或FFmpeg),具体见下文
3. CC=path_to_c_compiler|OFF, 指定C编译器的路径
4. ROOTSYS=path_to_root_sys|OFF, 指定查找库和头文件的根路径(配合3选项可以用来做交叉编译)

Camkit的视频采集采用标准的 V4L 接口,通常的USB摄像头均可以支持。

Camkit的色彩转换和H264编码支持三种平台,分别是是:
1. FFmpeg (采用ffmpeg编码,依赖于avcodec.so和swscale.so)
2. Raspberry Pi (采用OpenMax硬编码,依赖于ilclient.a, vcsm.so, bcm_host.so, openmaxil.so等库,由于色彩转换部分使用了ffmpeg,因此还依赖于其中的swscale库)
3. Freescale I.MX6 (采用IPU和VPU硬编码,依赖于ipu.so和vpu.so)

PC平台编译安装

使用ffmpeg编码,Camkit可以在PC上使用,原则上应该是跨平台的,但由于作者的开发主要是在Linux上完成,其他平台未经测试,今后有时间再做移植。下面主要介绍如何在Linux上编译安装。

在Linux上编译安装非常简单,以Ubuntu为例,首先安装编译环境:

1
sudo apt-get install cmake libavcodec54 libavcodec-dev libswscale2 libswscale-dev

然后遵循上面的构建步骤,使用如下命令构建和编译:

1
2
3
4
5
mkdir build
cd build
cmake ../
make
make install

至此, libcamkit.so 就已经安装到你的系统里了,默认应该在 /usr/local/lib 下,头文件在 /usr/local/include 下。 demo 中的程序默认不会安装,可在 build/demo 目录下找到并运行,参照 demo 程序就可开发自己的应用了。

树莓派平台编译安装

要在树莓派上使用可以选择在PC上交叉编译,也可将源代码拷到树莓派上直接编译,这里介绍后一种方式。

首先用 scp 之类的工具将Camkit的源代码拷到树莓派上,进入源码目录。由于树莓派运行的也是Linux系统,原则上可以和PC上一样使用ffmpeg库,但是实际效果非常卡顿,每秒仅有1~2帧,cpu消耗90%左右,因此推荐使用针对树莓派的OpenMax方案,下面是编译说明。

使用OpenMax需要一些头文件和库,这些库一般都在 /opt/vc/ 目录下,不需要另外安装,除了一个库例外: libilclient.a 。这是一个简单的封装库,可以到 github 下载源代码,两个 .c 文件、一个 .h 文件和一个 Makefile ,将 上上层目录 下的Makefile.include 文件也下载下来。将这些文件都拷到树莓派上,用以下命令安装:

1
2
3
4
5
6
mkdir -p build /one/two
cp ilclient.h ilclient.c ilcore.c Makefile build /one/two
cp Makefile.include build
cd build /one/two
make
cp libilclient.a /opt/vc/lib

最后一步将编译好的库拷贝到 /opt/vc/lib 目录下。

除了OpenMax库之外,Camkit做色彩转换是还是使用了ffmepg中的 libswscale 库,因此需要在树莓派上先安装,方式可PC上的相同,通过 apt-get 安装 libswscale libswscale-dev 即可(如何是 Arch 平台使用 pacman -S ffmpeg )。

一切都做完之后就可以编译Camkit了,进入Camkit源码目录,使用如下命令编译安装:

1
2
3
4
5
mkdir build
cd build
cmake ../ -DPLATFORM=RPI
make
make install

这样,Camkit就已经安装到你的树莓派上了,路径和PC上的相同,demo程序在build/demo 目录下。

使用

Camkit的接口非常简单方便,每个子功能均遵循类似的接口。

1
2
3
xxxHandle = xxx_open(xxParams); // 打开xxx handle,例如: capture_open, convert_open...
... // 具体操作
xxx_close(xxxHandle); // 关闭handle,例如capture_close, convert_close...

一般调用步骤如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
struct cap_handle *caphandle = NULL; // capture操作符
struct cvt_handle *cvthandle = NULL; // convert操作符
struct enc_handle *enchandle = NULL; // encode操作符
struct pac_handle *pachandle = NULL; // pack操作符
struct net_handle *nethandle = NULL; // network操作符
struct cap_param capp; // capture参数
struct cvt_param cvtp; // convert参数
struct enc_param encp; // encode参数
struct pac_param pacp; // pack参数
struct net_param netp; // network参数
// 设置各项参数
capp.xxx = xxx
...
cvtp.xxx = xxx;
...
encp.xxx = xxx;
...
pacp.xxx = xxx;
...
netp.xxx = xxx;
...
// 使用设置好的参数打开各项功能
caphandle = capture_open(capp);
cvthandle = convert_open(cvtp);
enchandle = encode_open(encp);
pachandle = pack_open(pacp);
nethandle = net_open(netp);
capture_start(caphandle); // 开始capture
while (1)
{
capture_get_data(caphandle, ...); // 获取一帧图像
convert_do(cvthandle, ...); // 转换,YUV422=>YUV420, 如果你的摄像头直接支持采集YUV420数据则不需要这一步
while (encode_get_headers(enchandle, ...) == 1) // 获取h264头,PPS/SPS
{
...
}
encode_do(enchandle, ...); // 编码一帧图像
pack_put(pachandle, ...); // 将编码后的图像送给打包器
while (pack_get(pachandle, ...) == 1) // 获取一个打包后的RTP包
{
net_send(nethandle, ...); // 将RTP包发送出去
}
}
capture_stop(caphandle); // 停止capture
// 关闭各项功能
net_close(nethandle);
pack_close(pachandle);
encode_close(enchandle);
convert_close(cvthandle);
capture_close(caphandle);

Note:

  1. 其中的每一个子功能都可以独立使用,例如只做采集,或者图像编码之后写入文件而不做打包和发送等等。
  2. 如果是使用官方的树莓派摄像头,则采集部分不可用,需要另外写代码,但后面的编码打包等功能均可正常使用。

PS: demo目录有两个完整的例子,可以参考之。

实例–在树莓派上运行demo查看实时录像

demo/cktool.c是运用Camkit的一个例子,实现了Camkit支持的全部功能。

使用方法:

1
$cktool [options]

options:
-? 显示帮助信息
-d 是否显示调试信息
-s 设置步骤 0/1/3/7/15 (0:只做采集,1:采集+转换, 3:采集+转换+编码(默认),7:采集+转换+编码+打包,15:采集+转换+编码+打包+发送)
-i 设置打开的摄像头设备(默认/dev/video0)
-o 设置写入的文件
-a 设置网络端的ip地址
-p 设置网络端的端口号
-c 设置采集图像格式: 0: YUYV(默认), 1: YUV420
-w 设置视频宽 (640)
-h 设置视频高 (480)
-r 设置编码帧率 kbps (1000)
-f 设置帧率 (15)
-t 设置图像是否交织 (0)
-g 设置编码的gop大小 (12)

假设我们要在树莓派上使用Camkit,将树莓派和PC连在同一个路由器上。

1
RPI(Camkit) <==> 路由器 <==> PC (VLC)

首先,按照上面的讲解完成编译,在 build/demo 目录下可以看到一个 cktool 的可执行程序。

配置树莓派开启摄像头支持并分配 gpu_mem Raspbian 系统通过 sudo raspi-configArch 系统参见 Wiki

然后,在PC上用记事本打开 demo/video.sdp 文件,修改ip地址为PC的ip地址,假设为192.168.1.2 ,设置端口,假设为 8888 。运行VLC播放器,打开demo/video.sdp文件。

最后,在树莓派上运行:

1
#cktool -s 15 -a 192.168.1.2 -p 8888

至此,就可以在PC端看到树莓派的实时视频了。