你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
在高于 1 kV 电压下进行绝缘测试,可以快速简单地收集大量关于电气设备工况的有用信息。但是,为保证安全和得到最佳效果,测试必须正确进行。这些提示应有所助益,但要牢记,务必遵守制造商关于测试设置的使用说明,遵守相关标准以及遵守良好的工作规程。
1.使用正确的测试引线
绝缘电阻测试仪制造商投入大量精力生产测试线组,就是为了保证仪器安全,便于使用。务必使用专为仪器设计、适合准备使用的测试电压要求以及适合试标的线组。如果无法安全地进行连接,测试引线可能意外断开连接,造成试标电荷积聚至危险高压。切勿使用有任何损坏迹象的测试引线,切勿尝试维修已损坏或破损的测试引线 — 更换引线是唯一安全的做法。
2.选择最佳测试电压
目前的测试线组可以在 15 kV 的高压下执行测试。使用更高电压测试可以获取更多更有用的试标绝缘工况信息,但试标承受电压过高会造成严重损坏。务必参考供应商的试标数据并遵守其测试指导。如果无法参考,请向绝缘测试仪制造商寻求帮助。
3.选择适当的测试
快速的一次性绝缘电阻测试有时可以获取有用的数据,但新式的绝缘电阻测试线组效果更好。一般来说,使用测试线组进行测试可以获取各种设施的极化指数 (PI)、吸收比 (DAR)、介质位移 (DD)、跨步电压 (SV) 和斜坡电压等。有关这些测试及测试执行方法的完整信息应已包括在您的仪器手册中。如果未在手册中找到,请咨询制造商。执行某些更高级测试耗时稍长,但对很多试标而言,这些测试可以提供更多更可靠的绝缘工况信息。
4.确保测试所需设备齐全
仔细检查安装对于确定已连接设备和将连接设备十分重要,尤其是在难以断开试标与电路的连接或断开连接费用高昂时。安装过程中导体可能偏离,这应格外注意。因为测试包含的设备越多,读数也就越慢。在这种情况下,试标的实际绝缘电阻可能被连接的设备遮蔽。
5.使用测量范围大的仪器
比如说,如果仪器将所有超过 1 TΩ 的结果均显示为无穷大,那么,自上次测试后,若试标绝缘电阻从 30 TΩ 下降至 2 TΩ,您便无从得知。这个最新的结果可能仍属于试标的可接受范围,但像这样大幅度的电阻值下降通常是发生故障的有效预警。测量范围大的仪器将针对这种情况发出警报。
6.完成测试后,方可断开测试线组连接
试标会积聚大量电荷,尤其是在高压状态下测试时,积聚电荷危害性很大。在完成测试时或用户终止测试时,新式测试仪能够安全地对试标放电,防止危害发生。如果过早断开测试引线连接,但是,却未执行放电功能,试标将保持带电荷状态,这是很危险的。
7.使用保护终端
试标表面(例如绝缘套)漏电会大幅降低其表面绝缘电阻,因此,在很多情况下,绝缘体遭到废弃,而在确实需要这些绝缘体时才进行清理。使用测试线组的保护终端(通常连接至缠绕在试标表面上的裸线上)可以消除或至少大幅降低表面漏电对测试结果的影响。而且,要记住做两次测量,一次连接保护终端,一次不连接保护终端,可有效判断是否需要清理绝缘体。
8.记录结果并分析趋势
一次绝缘电阻测量可以大体体现绝缘状况,但在一段时间内进行一系列测量,通过记录结果和趋势分析则可以获取更多有用数据。比如说,如果试标的绝缘电阻在经过一段时间后呈下降趋势,最好是在下降到故障点之前,找出其中的原因。准确的记录还将快速显示出与通常绝缘电阻值的任何突然偏离,表示必须进行进一步调查。