こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
携帯計測器のAnalog Discovery 2 の後継製品である Analog Discovery 3 (2728596)(以下「AD3」と表記) がリリースされました。AD3 は、AD2のコンセプトを継続しつつ、オシロスコープの機能を任意に組み合わせることにより、電子工学計測器の新たな標準を設定し続けます。 波形ジェネレータ、ロジックアナライザ、パターン ジェネレータ、プログラマブル電源といった機能をコンパクトな1つの筐体内に統合しています。 この記事では、AD3 の強化された機能と進歩を詳しく掘り下げつつ、AD2との互換性と、拡張部分を紹介します。
Analog Discovery 3 をより知りたい場合 ここをクリックしてください。
特徴
オシロスコープ: 精度向上、より幅広い用途へ
AD3のオシロスコープ機能は、サンプリング周波数:125 MS/s、14 ビット分解能、入力電圧は ±25 V、差動チャネルを2系統備えています。しかもBNCアダプタを使用すると30MHz 以上の帯域幅に拡張することができ、より精密な測定を行うことが可能となります。さらに、AD3 はユーザーが構成可能な FIR フィルターとロックインアンプを搭載しており、雑然とした信号から重要な信号波形を抽出することができます。 FFT、スペクトログラム、アイ ダイアグラム、XY プロット ビューなどの機能を備えており、様々な波形信号を調査・分析することできます。
波形発生器: 幅広い信号の生成が可能
波形生成の点でも、最大 125 MS/s のサンプリング レート、14 ビット分解能、±5 V の 2 つの出力チャネルを備えています。しかもこの周波数はBNCアダプタ使用時に12M Hzまで拡張できます。標準波形・カスタム波形の他、振幅変調信号や周波数変調信号の生成が可能です。さらに、AD3 はアナログ入力からの直接再生をサポートています。
ロジックアナライザーとパターンジェネレーター: デジタル信号の分析
ロジック アナライザーおよびパターンジェネレーター機能により、エンジニアはデジタル信号の分析にAD3を活用することができます。 16 個のデジタル I/O チャネルがチャネルあたり最大 125 MS/秒で動作します。 AD3 は、個別に設定可能な 3.3 V デジタル入出力と 5 V トレラント入力をサポートしています。 このデバイスは、SPI、I2C、UART、CAN、JTAG などの広範なプロトコルをサポートしており、エンジニアが幅広いデジタル システムとインターフェイスできるようになっています。 単純なステート マシンとデジタル ロジックは、パターン ジェネレーター内の ROM ロジックを通じて利用できます。 AD3 のロジック アナライザー機能はカスタム プロトコルにも拡張されており、さまざまなアプリケーション要件との互換性が保証されています。
プログラマブル電源: 多用途な回路に電力を供給
エンジニアに電圧レベルを正確に微調整する機能を提供します。 これらの可変電源は、0.5 V ~ 5 V および -0.5 V ~ -5 V の範囲で、さまざまなコンポーネントに電力を供給する多用途性を提供します。 補助電源と併用すると、AD3 はチャネルあたり最大 800 mA を供給できるため、エンジニアは設計の電力要件を効率的に満たすことができます。
追加機能: 統合ツールとしての拡張性
AD3 はそのコア機能に加えて、多用途性と使いやすさを向上させる一優れたソフトアプリが提供されています。スペクトラムアナライザ、ネットワーク アナライザ、インピーダンス アナライザ、プロトコル アナライザ、データ ロガーなどをソフトで追加することができます。これらには 電圧計機能、アプリ内スクリプト機能、仮想デジタル I/O機能 も含まれているため、エンジニアはボタン、スイッチ、LED をツール上で簡単にシミュレーションすることができます。 さらに専用のSDKを通じて、ハードをC、C++、Python などの一般的なプログラミング言語で制御することができるため、製造設備の検査機器のような特定ニーズ向けのカスタマイズを可能としています。
Audio Adaptor+: オーディオ機能の拡張
別売りの Audio Adaptor+ を使うことで、Analog Discovery 3 が外部ソースからオーディオ信号をキャプチャして分析し、デバイスによって生成されたオーディオ信号をヘッドフォンやスピーカーなどのオーディオ デバイスに簡単に接続することができるようになります。 専用ツール「WaveForms」上のWavegen と Scope の両方の機器に対して、モノラル オーディオとステレオ オーディオの両方が可能です。 Audio Adaptor+ には 2×15 MTE コネクタが装備されており、AD3 の両方と互換性があり、ファミリーの以前のデバイスとの下位互換性があります。 追加の 2×15 MTE コネクタは、デジタル信号、電源などのパススルーとして搭載されているため、これらの他の機器を同時に使用して複雑なアプリケーションをサポートできます。
AD2 との互換性: AD2プロジェクトからの簡単な移行
Analog Discovery 3 は、Analog Discovery 2 と同じく 2×15ピンヘッダーを搭載しています。これにより、「古いプロジェクトを開くかどうか」を尋ねられたら「はい」を選択するだけで、AD2 を使用している既存のワークスペースを AD3 に迅速かつ簡単に移行できます。
WaveForms のアップデート
Analog Discovery 3 を制御するPCソフト「WaveForms」も新しくなりました。AD3を含む新製品「ADP3450/3250」「Eclypse Z7」に対応しました。
Analog Discovery Pro (ADP3450) の 4 つのアナログ入力チャンネルでも、複雑なテストには不十分な場合があります。 以前は、WaveForms の 2 番目のインスタンスをプルアップし、そのインスタンスに 2 番目の ADP3450 を割り当て、トリガーを適切に送受信するように各デバイスの計測器を個別に設定する必要がありました。これにより、後で個別のデータ セットを相互比較できるようになります。 デュアルモードを使用すると、面倒な作業が不要になります。 最初のデバイスを選択し、次に 2 番目の同一デバイスを選択し、WaveForms の指示に従ってトリガー ラインを接続するだけで、連携して動作する 2 台のテストおよび測定デバイスの統一された単一ビューをお楽しみいただけます。
デバイスの記録モードもアップグレードされました。 以前は、Analog Discovery 2 はアナログ入力データの記録中に最大 1 MS/s に制限されていましたが、WaveForms の最新バージョンではこれが 2 倍の 2 MS/s に増加しました。 Analog Discovery 3 は、スコープ データの記録中に最大 10 MS/秒で 5 倍の向上を実現します。
AD3 の機能は、今後さらに多くの機能が追加される予定です。 コンパクトなフォームファクターと堅牢な構造により、ベンチトップと外出先の両方のアプリケーションにとってポータブルで信頼性の高いソリューションとなります。 設計、テスト、デバッグのいずれの場合でも、AD3 は幅広いタスクを正確かつ効率的に処理できる多用途の強力なツールです。
詳細については、こちらをご覧くださいhttps://digilent.com/.